This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310B:关于 10‑MHz 带宽电流‑Ω 检测放大器

Guru**** 2961530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1606928/ina310b-regarding-a-10-mhz-bandwidth-current-sense-amplifier

器件型号: INA310B

您好的团队、

我的客户正在考虑采用带宽为 10‑MHz 的电流检测方案。 他们目前使用 ADA4817‑1ARDZ‑R7、但由于 RLC 谐振负载、在不同的负载条件下输出不准确、因此存在问题。

我们认为根本原因是 ADA4817‑1ARDZ‑R7 不是专用电流‑Ω 检测放大器‑、导致输入共模电压范围不足、输入保护不足、以及针对此类应用的 CMRR 有限。 因此、器件无法正确检测电流。

您能否推荐满足以下要求的合适电流‑Ω 检测放大器?

所需规格

  • 电源电压:5 V

  • 输入:250–300 mV(电流检测电阻:0.1 欧姆、检测电流:约 2.5–3 A)

  • 电流检测带宽:10MHz

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    遗憾的是、我们目前不提供任何具有 10MHz 带宽的器件。 具有最高带宽的电流检测放大器最高仅达到 1.3MHz。 如果这不适用于您的终端设备、您能向我详细介绍一下您在中使用的系统吗? 这将有助于支持业务案例、以便将来成为更高带宽部分。

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Levi-San:

    感谢您的支持。

    我知道电流‑检测放大器的带宽仅为 1.3MHz 。

    我想向您发送客户现有电路板的原理图、以便您检查是否可以为电流‑检测方法推荐任何 TI 产品。

    我已向您发送了一个朋友请求;一旦您批准、我将通过私人‑消息功能发送原理图。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    我不适合询问此问题、因为我不熟悉 TI 的高速放大器。 我已将您的职位重新分配给高速团队、请与他们跟进。

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您移动这一主题、Levi。

    您好、 Kyohei-San、

     我可以帮助您查看客户原理图以及我们的建议。 我向您发送了一个朋友要求私下讨论的请求。

    谢谢您、

    Sima