This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062-Q1:连接器对接检测电路

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17-Q1, TLV9062-Q1, TLV1812-Q1, TLV9061-Q1, SN74LVC1G14-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1606784/tlv9062-q1-connector-mating-detection-circuit

器件型号: TLV9062-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV1812-Q1、 TLV9061-Q1、 SN74LVC1G14-Q1、SN74LVC1G17-Q1

我将设计一个连接器插接电路、如下图所示。 连接器将插入 HVIL-+和 HVIL--端子。 未插入连接器时、运算放大器输出将为低电平、插入连接器时、运算放大器输出将变为高电平。

此电路是否有任何问题? 在仿真中、输出似乎正常。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插入连接器时、HVIL-+/HVIL−处的电压是多少?

    TLV9062-Q1 可用作比较器、但除非需要使用第二个通道或模拟信号、否则应首选 TLV1812-Q1 或 TLC7032-Q1 等实际比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接器将在 HVIL-+和 HVIL--处配对、这样将使这两个网络短路。 这些网络没有电压。 因为我只需要单个通道、所以实际上使用的是 TLV9061-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 IN+和 IN−引脚上的电压相同时、比较器的输出未定义。 这不能保证正常工作。

    使用一个上拉电阻器将 HVIL-+连接到 5V、就像现在一样。 将  HVIL−直接接地。  现在、HVIL-+的电压是 5V 或 0V。将其连接到 SN74LVC1G14-Q1 或 SN74LVC1G17-Q1 等施密特触发逻辑门的输入。 (输入信号需要强大的 ESD 保护、因此添加 R-C 低通滤波器可能是有意义的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Preerag、

    我是否可以假设 HVIL 输入永远不会接近相同的电压? 连接时输入信号是什么? 如图所示、输入源是悬空的吗?