This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:差分输入

Guru**** 2969710 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS127L01, ADS127L01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1606292/ths4551-differential-input

部件号: THS4551
主题中讨论的其他器件: ADS127L01、 ADS127L01EVM

为了将称重传感器输出输入到 ADS127L01、我使用 THS4551 放大差分信号。 (我使用了 ADSL127L01EVM。)
负载单元规格为 5V 电源电压、额定输出为 1mV/V、放大器电路的增益为 100 倍。 ADC 和运算放大器共用一个公共接地端、负载单元输出直接输入到放大器电路、无需任何电平转换。
当称重传感器供电为 5V 时、ADC 的差分电压输入约为 3V、运算放大器输出似乎卡在电源轨上。 与接地端相比、AINP 和 AINN 约为 2.5V。 另一方面、当称重传感器由评估板的 3.3V 电源供电时、相对于地的差分电压约为 1.5V、系统运行时没有任何问题。
关于这种现象、了解放大器电路的差分电压输入不需要特别关注相对于 ADC 接地的电压是否正确? 此外、我想知道为什么当相对于 GND 的电压为 1.5V 时没有问题、但提供 5V 电压时会出现问题。 请检查。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiaki:

    似乎存在某种输入共模电压/输出电压违例、这就是您看到输出卡住的原因。 输入电压范围取决于 THS4551 上的电源、并确保施加的任何输入电压都不会超出输入共模范围。 需要考虑差分电压、以确保所获得的差值不会超出输出能力的输出电压。 您是否可以共享一个电路来显示此电路的配置方式? 从您共享的内容来看、似乎存在某种输入/输出违例、但如果不查看这些重要节点处的电路、就很难明确指出违反了哪些内容。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio

    我想确认以下两点:

    1.电路图
    请查看所附基于 ADS127L01EVM 的电路图。 这里显示了修改后的电阻器 (R) 和电容器 (C) 值、以供您查看。

    输入共模电压
    当使用具有 3V 单电源的 THS4551 时、能否建议输入共模电压应在多大范围内?

    谢谢您、
    Chiaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiaki:

    我相信您可能会遇到超出输入共模电压的情况。 在更改称重传感器电压时、您是否可以共享 VOCM 电压、如果该电压保持恒定? THS4551 上的电源也是如此、是否恒定为 3V? 不过为了便于我理解、如果称重传感器上的每个输入 (AINP 和 AINN) 都为 2.5V、并且称重传感器更改为 3V 时、每个引脚都变为 1.5V? 对于 3V 电源的输入共模电压、您可以期望器件在每个输入引脚介于–0.2V 至 1.9V 之间(室温下的典型规格)时正常运行。 我认为输入端为 2.5V、这超出了共模电压范围。 输出达到最大值的原因也取决于 VOCM 的值。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    如您所述、当称重传感器由 5V 电压驱动时、放大器输入 (AINP/AINN) 约为 2.5V、激励电压为 3V‑时、其值约为 1.5V。由于 2.5V 超过 THS4551 输入共模范围 (3V 电源下为−0.2V 至 1.9V)、因此我知道这会导致输出饱和。
    我将调整运行条件、以便放大器输入‑今后保持在允许的−0.2V 至 1.9V 共模电压范围内。
    谢谢您、
    Chiaki