This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA891:opa891 带宽问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA891, OPA892, OPA814, OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1606759/opa891-opa891-bandwidth-issue

器件型号: OPA891
主题中讨论的其他器件: OPA892、 OPA814、 OPA810

您好 TI 专家

附件显示了加法器放大功能。 Vg2 是 20MHz 正弦波。 opa891 的带宽是 180MHz。 仿真结果表明输出波形有所失真。 为什么输出波形会失真? 运算放大器的带宽是否不足?  

谢谢!  

opa891 加法放大器.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我能够查看您的电路、我相信它表明该模型对压摆率有限制。 不过、我不知道为什么显示这种情况、因为该器件应该针对此 Vpp 和带宽具有足够的压摆率性能。 我认为实际器件仍将具有足够大的信号带宽来处理 20MHz。 在所需的压摆率量方面有些接近、因此性能稍高的器件可以解决这个问题、但我认为模型会限制性能。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我选择了 OPA892 运算放大器。 它具有相对较高的带宽和压摆率。 附件是我的仿真文件。 当 V6 = 5V 且 Vg2 为 1V 振幅正弦波时、结果显示出现干扰。 您能建议如何调整参数吗? 或者、您能否推荐一款符合附件输入条件的运算放大器? 谢谢!

    e2e.ti.com/.../opa892-summing-amplifier.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您看到 OPA892 出现干扰的问题是、增益为 1V/V、这会导致此器件振荡、因为该器件处于解补偿状态、这意味着该器件需要最小增益才能正常运行。 在这种情况下、它可能不适用于您的应用、因为它确实需要 10V/V 的最小增益 我会考虑研究 OPA810。 该器件应具有足够大的信号带宽以满足您的应用需求。 如果您需要更大的带宽或更高的 Vpp、像 OPA814 这样的器件将具有足够的大信号带宽来满足您的应用需求。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。