This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3802:TLV3802 器件间偏斜

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1606921/tlv3802-tlv3802-part-to-part-skew

器件型号: TLV3802

尊敬的:

您能否提供 TLV3802 器件间延迟?

我看到它的通道到通道偏斜是 6ps。

 

谢谢!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们在数据表中没有指定器件间偏移、但我可以尝试检查是否有不同器件的内部验证数据。 您是否考虑了任何特定的数据表条件(例如 25°C、<xmt-block1>VCC</xmt-block> = 5V、VCM = 2.5V、<xmt-block2>VOD</xmt-block> = 50mV、VUD = 50mV)?VCC?</s>VOD 一般经验法则是、器件间延迟可以约为器件通道间延迟的 3 倍、因此为~18ps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    ~18ps 的信息对我来说已经足够了。