This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060025:请求在 TIDA-060025‑设计中使用的示例代码

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060025, MSP430F5529, MSPM0G3507, TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1606379/tida-060025-request-for-sample-code-used-in-tida-060025-design

器件型号: TIDA-060025
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529、 MSPM0G3507、 TDC7201

大家好!

我目前正在查看 TIDA-060025‑。
该设计使用 MSP430F5529、但是否提供了示例代码?
我正在考虑将 F5529 替换为 MSPM0G3507、因此如果可能、我想提供一些参考代码。
如果除 MSPM0G3507 之外还有更合适的微控制器、请告诉我。
 
此致、
ITO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

     我与设计 ‑TIDA-060025 的工程师一起对此进行了研究。 我将在本周结束时回复您。

    谢谢您、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    感谢您的答复。

    我计划在下一周第 19 天与客户一起回顾此事、因此、如果您届时能提供您的答案、我将不胜感激。
    此致、
    ITO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

     我与工程师交谈、他找到了他用于设置 TDC7201 连接到 MSP430 微控制器的示例代码。 下面随附了源代码。 请告诉我、这对客户来说是否足够了。

    e2e.ti.com/.../TDC720xEVM_5F00_Firmware_5F00_Source_2D00_v2.07.zip

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    感谢你的帮助。

    我会确认,所以如果有任何不清楚的点,我会开始一个新的主题。

    此致、

    ITO