This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903 真值表说明

Guru**** 2973620 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1608492/lm2903-lm2903-truth-table-clarification

器件型号: LM2903

尊敬的 TI 团队:

我想澄清当 IN+和 IN−之间的电压差非常小时 LM2903 的行为。

请参阅下面的真值表。

image.png

在我的应用中、我需要具有输出行为、以便这两个条件都导致低输出。

LM2903 可以实现此行为吗?

如果没有、请您建议:

  • 替代比较器器件、即

  • 可满足此要求的外部电路(例如,迟滞或其他方法)?

感谢您的支持。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    失调电压的符号是未知的。

    您的电路中有哪两个输入电压? 通常、您可以通过更改基准电压来实现此类行为。 如果两个输入都可变、请使用加法放大器对其中一个输入进行移位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    也许您需要设置窗口比较器。

    两个输入是移动还是一个输入固定电压?