This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2731:预量产问题 — 9030683_ TLV2731IDBVR

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1606890/tlv2731-pre-production-issue--9030683_-tlv2731idbvr

器件型号: TLV2731

尊敬的 TI 团队

我们对预量产器件 9030683_ TLV2731IDBVR 有一些担忧
请在下面的问题中获取您的信息

-“预量产器件“与“生产发布材料“有何区别?

-在物理规格方面有什么不同吗?

-供应商是否在内部遵循相同的生产流程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些芯片必须使用近 30 年。

    提供了预量产器件、以便客户开始评估这些器件。 如果 TI 未发现任何问题、它们将与量产器件大致相同;但不能保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    您知道何时收到这些预量产器件吗? 这些信息通常提供给客户进行评估、而不是用于生产用途。 您能详细说明一下物理规格的含义吗?

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好嘉莉和克莱门斯

    感谢您的答复。
    但是、所提供的信息并不是我们想要的。 我们在 12 月底收到了这些零部件、只有在收到这些零部件后、我们才得知它们被归类为‑之前的生产零部件。 因此、在继续生产之前、我们需要以下信息:

    1. TLV2731IDBVR 的“预‑量产器件“与“量产‑已发布材料“之间有何差异? 是否进行了任何更改?

    2. TLV2731IDBVR 的‑量产版本是否有任何物理规格差异?

    3. ‑TLV2731IDBVR 运行‑μ P 预量产器件时、制造工艺是否与生产 μ P 已发布器件的工艺相同?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些芯片上的标记是什么? 请展示一张照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens

    您能否与内部团队核实器件的车身标识? 我认为他们应该得到必要的信息。“




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工。

    芯片上的标识有助于确定芯片的实际制造时间以及它们是否为预量产器件。

    TLV2731 几乎是在 30 年前推出的;我怀疑 TI 仍然有关于预量产器件的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    由此产生的混乱令我深感歉意、我相信我了解了您收到的预量产器件。 它是否与 PCN # 20230328000 相关?  我已向您发送朋友的申请、我们可以直接讨论此 PCN 的详情。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Carrie 和 Clemes
    附上身体标记、供您采取进一步行动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    我相信您的公司申请了 此 PCN 的样片。 我已向您发送朋友请求、我们可以在其中讨论更改的详细信息。

    此致、
    嘉莉