This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2372:TLV2372IDR

Guru**** 2963600 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TLV2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1606841/tlv2372-tlv2372idr

器件型号: TLV2372
主题中讨论的其他器件: TL431、

请推荐一种支持 3.3V 输入并输出 2.5V 基准电压的低成本解决方案。 对于直流+纹波+噪声、2.5V 输出应具有±1%的容差。 2.5V 输出应能够连接到两个或更多 TLV2372IDR 器件的 IN 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL431 A 级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断电后、TL431 A 级的放电速度非常慢、而 3.3V 的放电速度很快。 这会导致 TLV2372 的输入电压大于 VDD。 这是否会损坏芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV2372 具有连接到 VDD  的钳位二极管。 当 3.3V 电源的放电速度快于基准电压时、电流将流经输入端并进入 VDD 、并使 VDD 保持 上升状态。 TLV2372 的每个输入引脚最多允许 10mA;您可能需要添加一个外部(肖特基)二极管来消耗该电流的大部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您还可以在运算放大器的输入端添加限流电阻器以吸收部分电流。 应用手册 运算放大器中的 ESD 单元 介绍了一些常见的保护方案、可添加到电路中以减轻任何电过应力事件。