This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA392:建议 Cin<20pF

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1607665/opa392-recommendation-cin-20pf

器件型号: OPA392

尊敬的团队:

 

我们正在寻找具有超小外形尺寸(如 DCK 或更小)的运算放大器

它将用作温度 IC 的模拟电压的缓冲器(电压跟随器)

要求  

->最大输入电容为 20 pF 的 CMOS 缓冲器  

->同相输入的输入电压范围为 0.9V 至 1.5V

 您会推荐哪个设备?

 

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    感谢您的发布。 我们的大多数放大器都满足 20pF 以下的要求。 虽然 opa392 是一个不错的选择,如果可能,请分享星期一的其他要求,我们将审查星期二并提出建议。  
    Chuck  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    根据温度 IC、我只有这两项规格

    ->最大输入电容为 20 pF 的 CMOS 缓冲器  

    ->同相输入的输入电压范围为 0.9V 至 1.5V  

    0.992V @–30°C

    1.422V @+70°C

    该信号需要进行缓冲。

    模拟信号 (0.9V 至 1.5V) -> OPA392(缓冲器配置)-> 100R 10nF(抗混叠滤波器) -> ADC 输入 (100R、3pF)

    我会   为运算放大器的 V+提供 1.8V 或 5V 电压、为 V-提供 GND

    尺寸很重要、尺寸更小、但可能避免使用 BGA 和 X2SON。

    OPA392 具有良好的噪声规格...

    可能是您有不同引脚兼容器件(并非必选)的器件封装

    此外、还将在 ADC 的偏置基准的不同位置使用同一个 OPA

    1.8V ->电阻分压器 (2k61 / 1k)->~ 0.5V -> OPA392(缓冲器配置)-> Riso 100R -> 100nF 至 GND -> ADC 输入 (100R、3pF)
    opmap 的电源为 1.8V

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    它位于数据表中。 远低于 20pF