Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
器件型号: TAS5825M
我有一个定制电路板、其中包含一个 TAS5825M。 当电路板以 8V 电压供电时、它可以一直工作、而不会出现问题。 当电路板以 15V 电压供电时、它会工作几分钟、然后会以静默方式发生故障、没有错误。 (所有错误寄存器均为零,0x70-0x74)。
寄存器 0x03 始终保持在 0x03、输出是否有效。 (播放状态)。
我尝试了在没有改变的情况下将模拟增益降低到值 31(最高值)。
有人能帮忙、或者以前见过这个吗? 谢谢。