This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA112:PGA112 可以连接到 GND 吗?

Guru**** 2976990 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1608132/pga112-pga112-can-be-connected-to-gnd

部件号: PGA112

你(们)好

PGA112 可以连接到 GND 吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGA112 CS 可以连接到 GND 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZH、  

    感谢您在 e2e 上发帖、很抱歉、由于美国节假日的响应延迟。  
    我建议通过弱上拉电阻 (4.7K-10k) 将所有数字线路连接到 DVDD、如以下布局示例所示:  

    如您所见、CS 在事务持续时间内变为低电平脉冲、然后拉至高电平以完成交互:  

    祝您一切顺利、
    Carolina