This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:正确选择了热限值

Guru**** 2992690 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1598787/tas2563-chose-thermal-limit-correctly

器件型号: TAS2563

你好

我有关于使用 PPC3 表征 TAS2563 的问题:

您必须设置热限值参数、该参数被描述为扬声器最高温度与环境温度之间的差值。

我的扬声器的最高温度为 70°C。  
哪个温度用于环境温度?  
-是表征期间的环境温度(在我的情况下为室温 25°C )
-还是我以后在中使用扬声器的设备的最高环境温度。 (在我的情况下
器件指定在最高 65°C 环境温度下运行)

感谢您的帮助和诚挚的问候
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    进行扬声器表征时、应使用环境温度。

    BR、

    我们 bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

     如果 环境温度发生变化、我仍然不知道系统中的过热保护是如何工作的。 因为 PPC3 表征过程中仅指定了温度差值。
    放大器是否测量了环境温度? 还是必须在启动时手动设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    无论热源是环境温度还是电流引起的发热、热保护都会跟踪扬声器的温度差异、这两个现象都会转化为 Re 变化、这正是器件用于温度跟踪的原因。

    在扬声器表征和校准过程中、必须输入环境温度。 该器件无法自行测量环境温度。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan

    谢谢、但如果我的器件稍后开始时处于与表征时不同的环境温度、比如 40°C 而不是 20°C、那么仍然会有一个已编程 50°C 的温度差值、并且放大器会让扬声器升温至 90°C 而不是限值 70°C。

    是否可以设置器件中的环境温度和温度差值? 或者、如果器件用于不同的环境温度、通常如何管理这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、

    我们的调优专家将在今天很快为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    在这种情况下、您可以将环境温度设置为 40°C、PPC3 中的 Tmax 设置为 30°C、因此实际温度限值仍为 70°C、而不是 90°C。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此、如果我理解正确、最佳实践是对扬声器进行 一次表征、然后创建具有不同热限制的不同调优快照。
    并根据环境温度加载快照...?

    或者、对于不同的可能环境温度、最好具有多个扬声器特性。
    然后 在启动时加载相应的表征...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    进行扬声器表征时、环境温度根据扬声器所在环境的实际温度、需要在 PPC3 表征过程中填写 Tlimit=Tmax-Tambient。 TMAX 应该是扬声器线圈的实际最大允许温度。 对于扬声器特性表征、只需进行一次测量、就不需要对不同的环境温度进行多次表征。 当您将扬声器放置在不同的环境中时、扬声器 Re 将相应地发生变化、因此算法还将根据扬声器 Re 变化相应地了解更新后的环境温度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速回复和耐心,我现在理解保护算法:D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、我们可以关闭该主题。 祝你好运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的确认、祝您愉快Smiley