This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV333:4 –20mA 至 0-3V 转换

Guru**** 2766675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1608041/tlv333-4-20ma-to-0-3v-convertion

器件型号: TLV333

大家好、我想使用 TLV333 运算放大器 IC 将 4 –20mA 转换为 0-3V。 我在 TINA TI 中创建了一个电路、但我无法了解某些电路如何使用反相端子上的电压基准来获取和输出。 我们如何实现偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeya、

    请附上 TINA 电路文件、我将查看它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请查找我仅在 TI 论坛中提到的此电路设计文件。 但无法理解在反相端子上使用 3V3 (VS2) 的原因。 我们也可以使用单位增益、但根据工业级设计、我需要使用单位增益。 请提出建议。   测试 I_2_V Convertor.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeya、

    第一步是使用 150 Ω 将 4mA 至 20mA 转换为 0.6V 至 3V 的电压。  

    目标是 0V 至 3V。 该公式为 VOUT = VIN * 1.25 - 0.75V;单位增益不会这样做。  

    TINA 电路得到一个理想的结果

    汇总结果 4mA 20mA 转换
    VIN 0.6 3. 电压
    VOUT 0.051. 2.939 电压
    偏移量 0.600 3.000 电压

    为什么请求结果是 0V 至 3V?  

    0V 位于较低电源轨上。 因此、3mA 和 4mA 的读数相同。 精度很重要吗? 性能随 3.3V 电源电压值的变化而变化。  

    对于理想的 0V 至 3V 范围、这些值 R1、R2、R3、3.3V 给出了该结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、我已了解该电路。 如果有任何问题我会回复您、让我来做硬件测试。