This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:INA851 烧坏了

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OP07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1607640/ina851-ina851-burnout

器件型号: INA851
主题中讨论的其他部件: OP07

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1589977/ina851-ina851-burns-in-10-seconds-under-1000x-gain-–15v-power-supply 

正在做一些类似的事情。 但是、将散热焊盘连接到最大负极引脚和偏置电压为±12V、在不需要钳位的情况下、VCLAMP 引脚也连接到±12V。 VOCM 连接到 GND、其中增益为 2。 未应用噪声形状。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamad:

    感谢使用 E2E! 您知道电源是否能够灌入电流吗? 数据表的第 8.3.4 节提到、如果电源无法灌入电流、则必须在电源引脚上存在齐纳二极管钳位、以提供接地的电流路径。 如果未添加这些引脚、电流将通过器件中的意外通道流向接地端、这可能会造成损坏。

    如果可以、那么在电路设置/运行的某个时刻是否超出了差分电压限制? 我提出的原因是输入上的过压保护仅适用于大共模电压、而不适用于差分电压。

    您使用什么来生成输入电压、是否知道输入电流是拉出的?

    此致、

    Taylor Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、泰勒  

    INA 输入由 OP07 和 AD633 乘法器(两个 8 Vpp 的方波)提供。  此外、我正在使用 GPE4323 来偏置电路、其数据表未指定灌电流能力。  但是、我将添加齐纳二极管、看看这样是否有帮助。 感谢您的答复。