This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:应用电路的电容器选择

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1608179/tas2110-capacitor-selections-for-application-circuit

器件型号: TAS2110

有一些文档错误使我们很难使用 TAS2110 设计电路。

  1. 在数据表中、图 50 中的原理图与表 272 中的推荐元件列表不一致。 这可以在 2019 年 12 月的 SLASET8 中看到。
  2. 在 TAS2110EVM 用户指南中、图 10 中的原理图也与第 9 节中的物料清单不同步。 这可以在 2019 年 6 月的 SLAU809 中看到。

鉴于这两个误差以及数据表中对外部电容器要求的简洁描述、很难在设计电路时确信其能够正常工作。

您能否为 TAS2110EVM 提供更正后的数据表和/或一组正确的设计文件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您分享有关文档的反馈。

    第 9.2 节仍然是设计建议的主要信息来源。 我将在表 272 的内容上添加以下注释:

    • L1:提供的备注是正确的
    • R2、R3:这些应命名为“L2、L3“。
    • C1、C2、C3、C3:升压输入电容器是单个元件。 应仅为“C1"。“。
    • C6、C7、C9、C15、C16:升压输出电容器也是单个元件。 应仅为“C2"。“。
    • C13、C14:它们应命名为“C3、C4“。
    • C5、C8:VDD 去耦电容器是一个元件。 应仅为“C5"。“。
    • C11、C12:DREG 去耦电容器是一个元件。 应仅为“C6"</s>“
    • C10:GREG 电容器应命名为“C7"。“。

    有关 PCB 布局指南、请参阅 TAS2x63QFN 原理图和布局指南(修订版 A)。 这是一款不同的器件、但引脚排列非常相似、大多数相同的指南也可以应用于 TAS2110。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师