This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:警报响应时间问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA301EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1609434/ina301-alert-response-time-question

器件型号: INA301

尊敬的团队:

客户在 TINA 中构建了 INA301 仿真、发现以下问题:

压摆率受限 tp 远大于数据表中的值、因为仿真结果为~180us、数据表显示最大值为 1.5us。

image.png

您能帮我们检查一下吗? 我在 EVM 用户指南中找不到任何测试数据:

https://www.ti.com.cn/lit/ug/sbou154/sbou154.pdf?ts = 1769085241364&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Ftool%252Fcn%252FINA301EVM

您是否有任何可以向客户显示的警报响应时间测试数据? 提前感谢。

BRS、

Francis

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    您能否尝试移除 R3 和/或 R4、看看这样是否有帮助?  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch:

    感谢您的回复、让我们试试吧。

    您能帮助我们 在 TI 实验室中分享警报响应时间测试数据以供客户参考吗? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    我刚刚在 INA301EVM(使用 A1 器件)上测试了它、得到了关于 0.85µs 的警报响应时间。 下面是示波器屏幕截图:

    此致、

    Mitch