This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:使用 8 欧姆耳机时为 120dB SPL

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1605763/buf634a-spl-120db-using-buf634a-on-8-ohm-headset

部件号: BUF634A

我很想尝试使用 Google 的 Gemini AI、看看它对我拥有的耳机应用有什么意义。

我还使用了几个在线耳机要求应用程序。

BUF634A 可将 8 欧姆单声道耳机驱动至 120dB 最坏情况下的音量、需要多少功率?

假设耳机额定值为 100dB/mW。

基本上、它/他们回来时说:

Vrm .89

电流 RMS 111.8mA RMS

功率 100mW

我的直觉告诉我、我的做法有误、因为该部件更适合用于驱动更高阻抗的耳机、而不是 8 欧姆耳机。  您对它的看法/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    让我来研究一下、星期一会为您解答。

    此致

    Anant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    对我来说、这些值看起来是正确的。

    由于您的 耳机额定值为 100dB/mW、因此对于 120dB 的响度、您将需要 100mW 的功耗(功率增加 100 倍、可使响度增加+20dB)。

    VRMS =sqrt (POWER x Resistance)= sqrt (0.1x8)=~0.894

    IRMS= Vrms/电阻= 0.894/8 = 112mA。

    该器件可以支持连续 112mA 电流、 在这种情况下、器件的功率耗散为 2V(此电流电平下的输出摆幅)* 0.112A = 0.224W。

    因此、BUF634A 应该能够驱动 8 Ω 耳机、如果您的应用合适、只需查看这些电流和电压电平下的失真数字即可。

    此致

    Anant

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我忘记的部分是器件的功率耗散(非负载)约为 2.5W。