This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:最大输出电流

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM339LV, LM339B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1609091/lm339-maximum-output-current

器件型号: LM339

您好:

 

LM339 的数据表似乎并未指定建议的最大 IOL、而只是指定绝对最大输出电流。 此器件每通道的最大 IOL 是多少? 能否将所有 4 个通道连接在一起、以便在单个负载下将该最大 IOL 乘以 4?

 

此致、

Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性可保证至少在 VOL =  400mV 时的 4mA 或在 VOL =  1.5V 时的 16mA。图 6-19…6-22 显示、 输出在 20mA 附近饱和。

    输出是 BJT、因此不应简单地将多个输出端连接在一起。 在低电压应用中、使用 LM339LV 等 CMOS 比较器、或添加外部缓冲器、或使用不同的比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    您需要多少个通道以及多少电流以及最大 VOL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens 和 Ron:

    感谢您的反馈。 我需要 4 个通道、但我没有考虑特定电流或 VOL、只想知道器件可以做什么。

    如果我最终需要在相同的封装尺寸下实现更高的电流、您会建议使用哪种器件? LM339LV 似乎具有类似的饱和电流。

    此致、

    Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    您计划在多大的电源电压下运行比较器? LM339LV 具有相当强大的输出级;LM339LV 的短路电流在 V+= 5V 时在~100mA 处饱和((LM339B 在 V+= 5V 时与~μ A 20mA 相比):

    LM339LV:

    LM339B:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    抱歉、我看到了错误的图(1.8V 电压)。 该电流应该足够大。

    谢谢!

    此致、

    Zach Kimble