This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:I2C 问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1610454/ina237-i2c-question

器件型号: INA237

尊敬的专家:

客户正在调查 INA237、想知道 ADC 是否配置了以下设置、所需的 I2C 读取频率是多少? 主要问题是、如果读取/写入频率过高、则可能会影响或干扰同一 I2C 总线上的其他从器件。

 

  • MODE=Bh =连续分流和总线电压
  • VB.S.= 5h = 1052µs
  • VSHCT= 5h = 1052µs
  • AVG=7h = 1024

 

BR、

Allan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    总转换时间为 (VB.S.+ VSHCT)* AVG、即 (1052µ μ s + 1052µ μ s)* 1024 = 2.154496 秒。 这意味着每 2.154496 秒就会有一次结果(存在一些器件差异)。 但是、您读取器件的频率取决于您。 如果希望在每次结果准备就绪时都生成硬件警报、您还可以配置转换就绪标志以触发 ALERT 引脚。

    此致、

    Mitch