This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6232:数据异常

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1610976/ths6232-data-anomaly

器件型号: THS6232

过去几天、我一直使用带有 24V 电源的 THS6232 模块。 我发现、当连续发送大量数据时、一帧数据可能看起来是间歇性的。 您能帮助我分析一下原因吗?红线部分有一个外部偏置电路、该电路实际上并不存在

ths6232 sch.png

这里的屏幕截图放大了一个帧。 当放大率大约为 10 倍并且连续发送 10 条消息时、将出现这种情况。 放大倍数越大、显示速度就越快。 将其更改为 12V 没有此问题

ths6232 1.png

发送超过 200 个连续输出波形将导致这种情况

ths6232 2.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    根据您提供的信息、可能说明的一种情况是器件过热而进入热关断状态。 事实上、当您的电源电压较低时、该器件的性能也更好这一事实表明了这一想法。 您是否可以使用某种外部风扇、只需查看气流是否会改变器件开始出现干扰的频率、以及此行为是否会通过冷却电路而得到改善或发生任何变化。 这应该是一种快速排除热问题的方法。

    此致、

    Ignacio