This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:关于 AMC3301/AMC3311/AMC3330 对 VAC、IAC 和 VDC 检测的适用性的说明 (340–440 VACrms、50mA–2A、0–800 VDC)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3311, AMC0380D, AMC3301, AMC3330, AMC0381D, AMC131M03, SN6501, SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1607996/amc3330-clarification-on-amc3301-amc3311-amc3330-suitability-for-vac-iac-and-vdc-sensing-340-440-vacrms-50-ma-2-a-0-800-vdc

器件型号: AMC3330
主题中讨论的其他器件: AMC3301、AMC3311、 AMC0381D、AMC0380D、 AMC131M03SN6501SN6507

尊敬的 TI 团队:

我们正在为交流‑直流电源平台最终确定隔离式信号‑链、感谢您确认器件选型并作出一些技术说明。

应用范围

  • VAC 检测: 340VACrms  至 440VACrms  (50/60Hz )、需要隔离。
  • IAC 检测:  50mA 至 ‑(线路电流)、宽动态范围、重点是在 50–100mA 端附近进行精确的 1 μ A 低电流测量
  • VDC 检测: 0V 至 800VDC (HV 总线)、需要隔离。

一些设备

  • IAC: AMC3301 (由于尺寸和精度限制,需要更换笨重的电流互感器)。 请确认 AMC3301 可以:

    1. 来测量交流电源的线路电流。
    2. 可为提供足够的灵敏度和线性度  低电流 (≈50–100mA) 并)并使用适当的分流器、和
    3. 耐受性 高共模电压‑μ V 在‑Ω 高侧输入端、存在于市电端。

  • VDC: AMC3311. (选择此选项是为了解决我们在使用 ISO224A 时遇到的类似成本/精度问题)。 请确认 AMC3311 适合:
    • 通过分压器调节为 0–800 VDC 至输入范围;
    •目标总增益误差、失调电压、漂移(初始值和整个温度范围内)  

  • VAC: AMC3330 (选择此选项以替换 ISO224A,进行交流电压测量,从而实现成本和精度)。 请确认:
    •340–440 VACrms 范围内的精度
    •针对线路‑频率交流的输入阻抗和任何建议的输入调节;

    我们正在为我们的应用评估以下设备、并要求您确认其适用性:

    • AMC3301 用于交流电流检测 (50mA 至 2A )
    • AMC3311. 用于直流电压检测 (0V 至 800VDC )
    • AMC3330 用于交流电压检测 (340–440 VACrms)

    您能否确认这些 IC 是否适用于规定的范围、或在需要时推荐备选器件?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dilip、  

    请原谅延迟的回答。  

    您的选择恰到好处。 这些都是用于此目的的正确器件   

    或者、您可以考虑:

    AMC0381D 具有用于单极 (VDC) 检测的集成式高压电阻分压器(但未随附集成电源)

    AMC0380D 具有 用于双极 (VAC) 电 压检测的集成高压电阻分压器(但未随附集成电源)

    AMC131M03 作为具有多个通道的器件、通常用于电子计量应用、用于检测市电的电压和电流。

    PS:如果需要实现简单的隔离式电源、请选择 SN6501/SN6505 或 SN6507。 最后两个变压器也可以驱动多个变压器、如下所示: https://www.ti.com/tool/PMP22992

    我希望这对您有所帮助、

    此致、Jiri