This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358A:失调电压分布

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV358A, TLV9001, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1610594/lmv358a-offset-voltage-distribution

器件型号: LMV358A
主题中讨论的其他器件: TLV9001、 TLV9002

能否分享该放大器的失调电压分布?
TI 的其他数据表通常显示一个图、给出钟形曲线的概念、以便您能够统计地看到大多数器件的封装位置。
如果我想要比 LMV358A 稍好的失调电压(需要 RtoR 输出、最大失调电压<3mV 会很好)、那么下一个超低成本是多少?

谢谢
Glen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当低成本比精度更重要时、您可以选择这款器件。

    下一个最佳运算放大器是 TLV9001/TLV9002、其电压< 1.6mV: