This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4898:REG:LM4898MM (VSSOP-10) 用于放大单端音频信号

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1605829/lm4898-reg-lm4898mm-vssop-10-used-to-amplify-single-ended-audio-signal

部件号: LM4898

尊敬的 TI 团队:

我有来自 Soc 的 16/32 欧姆单端耳机输出(高达 20mW)。

我需要驱动 8 Ω/1W 扬声器、以便使用 LM4898MM (VSSOP-10) IC 作为功率放大器。

数据表中给出了差分音频输入电路的应用电路(图 4)、但我想将此 IC 用于单端音频信号。 您能为我提供单端音频信号的参考电路设计吗?

谢谢你。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    我建议在 IN-和 IN+上、在输入电阻器 Ri1 和 Ri2 之前添加交流耦合电容器、然后将未使用的输入电容器连接到 GND。
    此图来自另一个全差分 AB 类放大器、您可以大致了解具体实现方式。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Ivan
    提供的电路适用于 LM4898。