This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7372:THS7372 有线或连接

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7372, OPA3693

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1609260/ths7372-ths7372-wired-or-connection

器件型号: THS7372
主题: OPA3693 中讨论的其他器件

是否可以像有线或方式将 THS7372 CVBS OUT 连接到 FHD OUT、并且一次启用一个输出?  

如果否、是否有任何其他全高清放大器使用有线“或“连接?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享如何将这些输出与 线或电路连接? 这些输出是否会短接在一起?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ignacio:

    感谢您的答复。

    我的计划如上。

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Takashi、

    输出串联电阻器有助于将通道相互隔离、如果一个输出在另一个输出处于活动状态时被禁用、我相信此设置不会引发问题。 我要指出的唯一一点是、该器件不一定设计为在多路复用型电路中工作、例如我们的 OPA3693。 OPA3693 的禁用功能旨在多路复用器电路中工作。 但是、我认为 THS7372 本身在此设置中不会有问题。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ignacio:

    感谢您的答复。

    感谢您的合作。