This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:运算放大器建议

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA333, OPA317, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1611296/tlv9001-op-amp-recommendation

器件型号: TLV9001
Thread 中讨论的其他器件: OPA333、 OPA317、

您好:

我的客户正在寻找一款适用于以下应用的运算放大器:

 -提高了手表上的电池电量百分比显示精度
 -锂聚合物电池电压范围:3.3V ~ 4.2V
 -计划通过使用运算放大器转换电池电压来设计 MCU 以充分利用其 12 位 ADC 的满量程

请推荐最适合客户应用的产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 如果您的客户希望比 TLV9001 提高效率、则可以考虑使用 OPA317 或 OPA333。