This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:INA186A3QDCKRQ1 参数确认

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1611457/ina186-q1-ina186a3qdckrq1-parameter-confirmation

器件型号: INA186-Q1
主题中讨论的其他器件: INA240

尊敬的团队:

客户在 12V 汽车电源系统中使用 INA186A3QDCKRQ1。

电源线上的 TVS 会将负脉冲钳位到–40V、而电流运算放大器的负电压达到–0.3V。 这个电流大的运算放大器是否存在损坏风险? 请帮助确认。

1b8b52e369d0633b78a5958c177d160.png

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    是的、如果器件承受高于–0.3V 的负电压、则存在损坏器件的风险。 我推荐:

    (i) 选择在较低电压(例如–0.1 至–0.3)下导通的不同保护二极管

    (ii) 改用击穿电压为~μ V(–1 至–6V) 的 TVS 和 INA240/INA241

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mallika :

    好的、谢谢。