This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6559:比 LMH6559 更快的部分

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6559, BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1608926/lmh6559-faster-part-than-lmh6559

器件型号: LMH6559
主题中讨论的其他器件: BUF802

您好、

 

我们正在为模拟缓冲器部分寻找 P/N、在电压增益、精度和失真方面我们提供了 LMH6559 的基准。 但我们需要比 LMH6559 更快的器件、其中趋稳时间为 9ns、我们需要的部分建立时间小于 5ns、而电压、失真等其他规格可以混叠为与 LMH6559 相同或更好。

 了解更多输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能看一下 BUF802  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您提出、BUF802 具有比 LMH6559 更短的稳定时间、但 SNR、THD 等动态规格不像 LMH6559 那样出色。
    有的备选器件速度与 BUF802 一样快、且动态规格与 LMH6559 一样好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个新的部分正在开发(我们有工程样品)这将是下一代 LMH6559。  
    我们能不能就此用电子邮件简短聊天。

    您可以通过 shree@ti.com 给我写信 

    我还想问您、您感兴趣的 BW 是什么。 因为在频率高于 20MHz 时、我没有看到 LMH6559 的 THD、HD2 或 HD3 数字。 BUF802 具有的这些数字达到 GHz 量级。

    您的预期峰峰值电压输入/输出是多少?