This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV342:TLV342 数据表中的电流消耗 (&quot);典型值 (&quot)

Guru**** 2768245 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2314, TLV2314, TLV341, TLV342, OPA2310, OPA2383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1611312/tlv342-typical-current-consumption-from-tlv342-datasheet

器件型号: TLV342
主题中讨论的其他器件: OPA2310OPA2383、OPA2314 、TLV341、TLV2314

你(们)好 我在 2023 年设计了 TLV342、目前正在批量生产。 首先、我们注意到、我们看到每通道大约 88uA、而数据表中大约 70uA。 但由于该电流仍在 150uA 的最大值范围内、因此我们对此没有太大的担心。

但在 2025 年 7 月、数据表发生了更改、典型值现在列为 150uA、最大值为 210uA。 这有几个问题。 首先、它未经发布、而且缓冲成为数据表的新修订版、但没有 PCN。 其次、数据表的首页和产品网页尚未更改、这意味着在参数搜索中、它仍然按每通道 70uA 列出。

但我已经测试了很多器件、现在仍然看到每通道 88uA。 如果改为典型值 90、我们本来可以完全正常工作、但现在我们担心我们会突然开始接收每通道实际消耗 150uA 至 210uA 的器件。 如果我们不得不忍受这种电流消耗、市场上有更便宜和/或噪音更低的替代方案。 选择 TLV342 的整个重点是在噪声、价格和电流之间实现可接受的权衡。

我想我的问题是“当我们始终看到~88uA 时、为什么会列出 150uA(从 70uA 开始)的典型静态电流?“ 此外、我们如何信任一家 IC 制造商、它在推出 10 年后突然、静默地使 IC 的电流消耗增加了一倍以上? 我在这里到处都在使用 TI 芯片、这已经将我们对 TI 的信任动摇了我们对 TI 核心的信任。 我正在研究的几个替代方案来自 TI、例如 OPA2310、OPA2314、OPA2383 等、但要在此处实现另一个 TI 解决方案、需要相当大的说服力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ole-Egil、

    为此更改发送了两个 PCN。 第一个适用于实际的芯片变化、第二个适用于数据表修订本身:

    simba.itg.ti.com/.../20231219014

    simba.itg.ti.com/.../attachments

    在收入工具中、Sonitor 确实是通过 Arrow 购买 TLV342IRUGR 的用户。 两个 PCN 都已发送至 Arrow、由分销商将 PCN 传递给其客户。  话虽如此、出于某种原因、第二个 PCN 上的器件列表(突出显示数据表变更的器件)仅列出受影响的单通道器件、因此数据表 PCN 可能仅适用于单通道 TLV341、而不是双通道 TLV342 器件。

    就典型静态电流 (IQ) 而言、由于晶圆制造厂板电阻变化、其变化通常可能高达+/–30%、但在 TLV342 的情况下、可能是所用电路拓扑的限制所致。  2025 年、由于晶圆厂工艺 停产、使用新芯片替换原始芯片(2005 年推出)、 典型 IQ 翻倍。 因此、您仍然看到 88uA 告诉我 Arrow 一直在为您运送原始材料、但只是时间问题、那就是他们将耗尽旧材料并运送新的 150uA IQ 器件。 至于替代产品、新材料与 OPA2310 非常相似、OPA2383 的 IQ 更低、失调电压/漂移更低、但价格更高、而 TLV2314 的 IQ 既不比新的 TLV342 更便宜、也不更低。