This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280-Q1:输出滤波器

Guru**** 2767655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1611531/ina280-q1-output-filter

器件型号: INA280-Q1

在 INA280x-Q1 数据表中可以看到、在不使用隔离电阻器的情况下、最大建议负载电容为 500pF。  对于确定隔离电阻器的大小以支持更大的输出电容、是否有任何指导?

我的目标是在输出端添加一个转角频率< 100Hz 的低通滤波器。  我认为 10k 串联电阻器连接到 220nF 电容器 (fc = 74Hz)。  这样可以吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica、

    10kΩ 电阻器应提供足够的隔离、以避免输出振荡成为问题。 有关大小的一些指导、请参阅这篇文章。 通常、与器件的输出阻抗相比、隔离电阻器应较大。 根据数据表、最大输出阻抗低于 100Ω、因此我预计 10kΩ 电阻器应始终足够大、以提供有效隔离。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!