This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA281:用于快速瞬态电流监测的推荐解决方案

Guru**** 2961610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1612085/ina281-recommend-solution-for-fast-transient-current-monitoring

器件型号: INA281

尊敬的专家:

您 µs 推荐需要支持大于 20 增益、输入电源可以为 3V/5V/12V、带宽希望高于 22MHz、应用电压范围为 0.6V 至 1V、电流范围为 0-52A 的电流监测器解决方案、最重要的是能够动态监测瞬态 1000A/μ s?

P.S.我找不到一个支持如此高的 BW 所以只是选择了一个相对高 BW

 

BR、

Allan