This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2142:关于 ESD

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1611580/tle2142-about-esd

部件号: TLE2142

人员相对应

数据表似乎不包含任何有关 ESD 的信息。 您能给我发送 ESD 测试结果吗?

TLE2142IP

此致

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shingu:

    TLE2142 不包含任何 ESD 测试结果、因为该器件最初 于 20 世纪 90 年代发布、当时 ESD 标准不同。  但是、TLE2142 HBM 在 2500V 时通过、CDM 在 1000V 时通过。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Carrie

    感谢您的快速答复。

    此致、

    Shingu