Other Parts Discussed in Thread: OPA2695
器件型号: OPA2695
目前、我在单个 PCB 上使用 48 个 OPA2695 器件(共 96 个通道)。 电源专用于这些 IC、由 LTM4613 生成+5V 电压、由 LTM4651 生成–5V 电压。
问题: 上电时、–5V 电源轨无法启动。 由于在负载断开连接时保护电路可以正常启动、因此我怀疑浪涌电流正在触发保护电路。
测量结果: 在两种情况下、我使用外部电源来测量–5V 电源轨上的浪涌电流:
-
首先启动+5V、然后选择–5V: 5V 电源轨显示的浪涌电流为 9A 。
-
–5V 首先启动、然后+5V: 5V 电源轨显示的浪涌电流为 1.5A 。
在我的实际电路板上、电源轨的上升幅度大约为+5V、然后是–5V。
问题:
-
根据 TI 论坛、不应有特定的上电时序要求。 根据顺序、什么因素可能会导致浪涌电流出现如此显著的差异?
-
每通道约 90mA 的浪涌电流 (96 个通道总共 9A) 是否被视为 OPA2695 的合理或预期值?