This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:针对全局 OTW 警告的 TAS6754 全局温度阈值

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1611924/tas6754-q1-tas6754-global-temperature-threshold-for-global-otw-warning

器件型号: TAS6754-Q1

在第 7.3.6.7.2 节中、该条规定“全局过热警告 (OTW) 的温度阈值固定为第 6.5 节中所示的水平“。 但是、我在第 6.5 节中找不到此温度阈值是多少。 触发全局 OTW 警告的温度阈值是多少(即地址 0x82 - OTW TGFB Warn Status 寄存器的位 4 设置为 1)?  

 

另外、能否请确认寄存器 0x75 中的数据与温度(以摄氏度为单位)的映射实际上是:

[第 0 页寄存器 0x75]*2.19-273.15 中数据的十进制值

此外、是否存在任何从 0x75 读取的值可能是本地值的情况?

 

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    是的。 全局温度传感器将温度报告给 TEMP_GLOBAL 寄存器(地址= 0x75)、并可以通过 μ I²C 进行读取。 根据进行温度计算 :

    • 温度 (K)= Register_Value× 2.19
    • 温度(°C)=温度 (K)- 273.15

    例如、如果 TEMP_GLOBAL 寄存器的读数为 0x8C(十进制 140):

    • 温度 (K)= 140 × 2.19 = 306.6K
    • 温度(°C)= 306.6 - 273.15 = 33.45°C

    下面是温度阈值表。

    以上

    典型值

    说明

    OTW(过热警告)

    135 C(全局)

    警告标志置 1;器件继续运行

    OTSD(过热关断)

    155 C(全局)

    器件关断以防止损坏

    每通道 OTSD

    175 C(全局)

    单个通道关断

    热折返阈值

    可配置 (90°C 至 170°C)

    用户定义的衰减起点

    恢复迟滞

    10°C(全局)、15°C(本地)

    恢复前的温降

    同样、当为该通道启用 OTW、并且通道 1 和 2 的温度范围报告给 TEMP_CH1_CH2 寄存器(地址= 0xBB)、而通道 3 和 4 报告给 TEMP_CH3_CH4(地址= 0xBC)时、可以读取特定于通道的温度读数。 但是、这些范围不是像 TEMP_GLOBAL 那样计算的值。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。