This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:仿真 LM2903B 时出现问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1612010/lm2903b-problems-simulating-the-lm2903b

器件型号: LM2903B
主题中讨论的其他器件: LM339

您好:

我使用的 SPICE 模型在他们的网站上显示在下面的 链接. 将其添加到 LTspice 后,仿真似乎可以正常工作,但一些奇怪的脉冲几乎出现在我用于仿真的三角测试信号的中间。 第一张图是我正在仿真的电路、第二张图是我获得的响应。 是否可能需要修改 SPICE 模型、或者我是错误进行仿真的人员?

 image.png

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    仿真正确、但电路超出了输入电压范围。

    LM2903B 模型的特性是、如果超出输入电压范围、输出被强制为 1/2 Vs。

    LM2903B 输入范围高达 VCC 2V。 请注意、当三角函数超过 3V 时、输出设置为 2.5V。

    该模型工作正常 — 它会按预期提醒您有问题。

    如需更多信息、请参阅 LM339 系列应用手册第 6.4 节和第 10 节:

    LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南

    如果您确实需要整个输入范围、请考虑 LM393LV即 R-R 输入、不会有此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    你给我的答案就是发生了什么。 非常感谢。 我已经修改了此器件的器件型号以避免出现此问题。