This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:需要 EN/SHUTDOWN 引脚进行双向电流检测 IC

Guru**** 2963370 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, TMCS1126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1611707/amc1302-need-en-shutdown-pin-for-bidirectional-current-sensing-ic

器件型号: AMC1302
主题中讨论的其他器件: TMCS1126

您好、

我们的要求是执行+/- 30A 的双向电流检测。

我们计划使用两种方法:

  1. 分流器+隔离放大器 (AMC1302)+差分放大器 (TLV9000)
  2. 霍尔传感器 (TMCS1126)

我们有一项系统要求、即当 MCU 进入待机模式时、电路板电流消耗应降低至 0.5mA。

到目前为止、在所检查的器件中、我找不到 EN/SHUTDOWN 引脚、这会使 IC 消耗的电流更小(所选 IC 会消耗 14mA 附近的电流)。

请在这方面提出建议并指导我们。

此致、

Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prahaladh:  

    请参阅此 EVM 了解推荐的 AMC 电路: https://www.ti.com/tool/AMC-MOD-50A-EVM

    分流电阻可从 1m Ω 增加、以更好地适应 30A。  

    遗憾的是、我们的产品没有 EN/SHUTDOWN 引脚、唯一方法是禁用电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的答复。

    此致、

    Prahaladh S