This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:PGA309 在正常状态下出现故障

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1612999/pga309-pga309-experiences-a-malfunction-in-the-normal-state

器件型号: PGA309

在我们使用 PGA309 期间、我们发现校准完成后、PGA309 在正常模式下突然停止工作。 然后、我们使用 PGA309 读取 EEPROM、未发现异常。 切换到测试模式以修改配置也会正常进行。 但是、当切换回正常模式时、PGA309 无法正常工作。 更换 PGA309 芯片后、整个电路板恢复正常运行。 特别是在正常模式下 PGA309 发生故障的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Honglin、  

    感谢您在 e2e 上发帖!

    您描述的是、在校准后、PGA309 在 NORMAL 模式下突然停止工作。 您是指输出处于高阻抗状态吗?
    您是否有输出引脚、TEST 引脚、VSA 和 DGND 的示波器捕获?  

    请分享您的原理图吗?  

    祝您一切顺利、
    Carolina