This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:有关 AMC3330 的内部基准

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232, AMC3330, TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1612697/amc3330-regarding-the-internal-reference-of-the-amc3330

器件型号: AMC3330
主题中讨论的其他器件: TLV6001

您好的团队、

我的客户正在考虑根据‑TIDA-010232 来设计绝缘‑Ω 电阻测量电路。 我对此有三个问题。

由于 AMC3330 的输入电压的正极侧电位更高、我们正在考虑将 TLV6001 的 VREF 设置为低于 2.5V 的值

  • 如果内部基准电压设置为 2.048V、是否可以向 REFP 和 REFN 施加 5V 电压? 或者、在使用内部基准时、这些引脚是否应该保持开路?

  • 施加到 ADIN 的电压预计为 0V 至 5V。即使内部基准电压为 2.048V、器件是否也能正常运行?

  • 我们考虑采用单‑Ω 端配置、AIN0 连接到模拟输入端、AIN1 连接到模拟接地端。 我的理解是、使用差分输入可以提高模拟精度。 这是正确的吗?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我想我们讨论的是用于隔离电压检测的 AMC3330、原理图中的 U5、对吗?
    我有一些一般性意见和 问题:

    1. 该器件的输入电压将在 0V 左右对称。 如果 SN (U4) 闭合、我们将看到负输入;如果 SP (U3) 闭合、我们将看到正输入。
    2. 您提到的是哪个 2.5V 基准? TLV6001 使用 1.65V 参考作为偏置。 将来自 AMC3330 的差分信号转换为可由 ADC 读取的单端信号。
    3. 我们使用 3.3V 微控制器、因此 ADC 输入端的电压需要为 0V 至 3.3V
    4. 您使用 REFP 和 REFN 指哪些引脚? AMC3330 或 TLV6001 上没有这样的引脚。