This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:SDA 上拉压降

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3167, INA220, TS5A23167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1611196/ina220-sda-pull-up-voltage-drop

器件型号: INA220
主题中讨论的其他器件: TS5A23167、TS5A3167

尊敬的先生:

我们对其中一种设计中的 INA220 行为有疑问。

n 在本例中、INA220 用于外部电源模块。 SCL 和 SDA 线路连接到主板、并从主板侧上拉至 3.3V(SCL 和 SDA 布线和上拉设计是相同的)。

当外部电源模块(因此是 INA220 VS 电源)处于以下状态时 未通电 :

  1. SCL 线可以在接近 3V 的电压下测量

   2.不过、SDA 线被下拉至约 低于 1V 。

从电路中移除 INA220 后、SDA 电平会返回到与 SCL 相同的电平。

我们希望了解导致此问题的原因、以及是否有任何方法或建议、

感谢您的帮助并向您学习。

原理图(附图):

主卡 (1).pdf 

电源卡 (1).pdf 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止 SCL 引脚上的电压高于 VS + 0.3V。 (显然,该表混淆了 SCL 和 SDA 引脚。)

    若要断开 I²C Ω 线路、请使用具有断电保护功能的常开开关、例如 TS5A3167/TS5A23167。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    数据表中的“绝对最大值“表实际上有一个拼写错误、SCA 和 SDL 的“绝对最大值“均为 6V、而不是当前所示的 Vs + 0.3V(这在我们的校正队列中)、因此在这种情况下您不会违反任何“绝对最大值“条件。

    除此之外、我在实验室中进行了测试、不能复制您的结果。 我通过 4.7kΩ 电阻器将 SCA 和 SDL 连接到 3.3V、器件无任何电源、直接在引脚上测量、两个引脚都恰好在预期的 3.3V 左右。

    如果我有一些问题要问您...

    1) 您是否通过将原始 INA220 重新安装到电路板上并获得相同的结果来重新测试?

    2) 您是否尝试使用其他 INA220 器件进行测试?

    3) 您是否绕过 I2C 开关并将 SDA 和 SCL 直接连接到器件来尝试测试?

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    我们每个电路板的 SDA 电压都被拉低了。  因此、我们认为使用其他 INA220 器件进行测试并不正常。

    您可以看到电源卡电路、有两个 3.3V_PWR 放电路径。 (R16 //(R34+R36)、移除了 R10)

    设置为 3.3V 电源轨不是 0V。

    在我们的实验中、与功耗约为 0.85V 的情况相比、SDA 电压将低于 1V。

    当 Vs 为 0.183V 时、SDA 电压将接近我们的计算值。

    以上是最近的实验结果。

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    虽然我无法在实验中重现此问题、但我 还从设计中得到确认、 器件内部没有任何功能可将总线拉至低电平。

    您是否能够尝试绕过 I2C 开关以查看开关和 INA220 之间是否存在可能导致这种现象的任何交互?

    Louis