This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000RQEEVM:连接问题

Guru**** 2958090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000, TIDA-060025, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1611075/lmh13000rqeevm-connection-issue

器件型号: LMH13000RQEEVM
主题中讨论的其他器件: LMH13000、 TIDA-060025、 MSP430F5529

您好、  

我目前正在设计类似于 TIDA-060025 的设计、使用 LMH13000 EVM 作为激光驱动器。 我将激光二极管连接到驱动器的 J3 引脚、将电源 (5V) 连接到 J_VLD 和 J_GND 接地。 但是、我根本无法让激光二极管工作。  
此外、我不确定如何使用 MSP430F5529 LP 来控制驱动器。

我不熟悉如何使用 PCB 和 EVM、因此感谢您提供任何指导和建议。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    在 J3 上连接激光器后、您需要遵循几个步骤才能使其正常工作:-

    使用 J _VDD 电源在 3V 至 5.5V 范围内为 EVM 供电。 这将为 LMH13000 IC 供电并生成器件正常工作所需的一些偏置。

    2.提供 VLD 激光电压,电压电平取决于激光二极管正向压降 ( Vf )

    您需要通过在 J_VSET 上施加适当的电压来设置激光电流(有关 VSET 到 IOUT 的传递函数、请参阅 LMH13000 用户指南)、并选择工作模式、对于<=1A 的激光电流、模式 0;对于高达 5A 的激光、模式 1。 您可以通过 J_MODE_SEL 跳线来进行此选择。

    4.确保器件已启用(短接 J_PD_SEL 的引脚 2 和 3、这也是发货时 EVM 的默认设置)

    然后在 J_EP 和 J_EN 连接器处施加脉冲信号。 请参阅 EVM 用户指南的第 2.3 节、了解如何针对单端或差分 LVDS 脉冲信号配置 EP 和 EN 引脚。

    请告诉我、即使在您执行了这些步骤后、它也不起作用。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant:

    感谢您的回答。 我按照指示 ,但仍然无法启动激光器。 我想知道是否需要来自 MCU LP 的脉冲信号来启动激光。  

    如果是这种情况、如何从  MSP430F5529 LP 发送信号? 我已经 短接 J1、并将驱动器 EVM 的 J_EP 连接到 LP 上的引脚 P1.3 和引脚 GND。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您可以直接探测并检查是否在 EP 和 EN 引脚上收到任何信号。 要 导通 IOUT 引脚上的电流、您需要 EP 至少比 EN 高 100mV、要将其关断、EP 应比 EN 低 100mV。 对于<10MHz 的脉冲频率、共模电压应位于电源轨之间。  

    关于  MSP430F5529 查询、我 正在将此主题转移给 MSP 团队 、他们 可以帮助您更好地解决此问题。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    本设计指南能为您提供帮助吗? 如果无法解决、请详细描述您的问题、然后我可以将此帖子发送给我们的 SEM 团队、该团队负责解决 TI 设计问题。

    参考 且具有 为激光雷达和 ToF 应用充分提升跨阻带宽(修订版 A)

    BR、

    Janz Bai