This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RES60A-Q1:额定功率或允许耗散说明

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: RES60A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1613013/res60a-q1-rated-power-or-allowable-dissipation-clarification

器件型号: RES60A-Q1

您好、

我们目前正在设计中评估 RES60A(和 RES60A-Q1)、作为高压电阻分压器。

查看数据表后、我们无法找到器件的额定功率或允许功率耗散 (W) 的明确规格。
我们知道 RES60A 是一款精密电阻分压器、并且额定电压和散热注意事项是主要限制、但我们的客户要求 TI 澄清功率耗散。

RES60A(或每个内部电阻元件)是否有官方额定功率/最大允许功率耗散规格?  如果未明确定义额定功率、则建议使用哪种方法来评估允许的耗散(例如基于最大结温或自发热限值)?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    该器件没有官方的额定功率规格、因为这取决于器件的自发热、该自发热会随施加的电压而变化。 如您所述、封装的热性能是 RES60 功率耗散的上限、因为结温不能超过 150°C。  

    封装本身允许的最大功率耗散由封装的结温最大值 (150°C) 和热阻 (110.4°C/W) 决定、这是环境温度的函数。   有关更多详细信息、请参阅 AN-336 了解集成电路封装电源功能。

    • 25°C 时的功率限制:(150°C、- 25°C)/ 110.4°C/W = 1.13W
    • 125°C 时的功率限制: (150°C - 125°C)/ 110.4°C/W = 0.226W

    RES60 的最高功率耗散是所施加直流电压 (max = 1400V) 和分压器最小总电阻 (RHV+RLV)*(1-tabs) 的函数。 这是一个 非常  保守估计、因为这假设分压器的总电阻最低、处于 15%凸舌规格范围内。

    P_max = V^2 / R_total_min 
    R_TOTAL_MIN =(RHV+RLV)*(1-Tabs) =(12.5m + RLV)*(0.85)
    对于每个比率、下表显示了在 1400V 时产生的功率耗散:
    器件型号 RHV (MΩ)  kΩ(μ V) Rtotal_MIN (MΩ) Pmax  (W)
    RES60A145 12.5. 86.2. 10.698 0.183.
    RES60A210 12.5. 59.5. 10.676 0.184.
    RES60A315 12.5. 39.7. 10.659. 0.184.
    RES60A410 12.5. 30.5 10.651. 0.184.
    RES60A500 12.5. 25.0 10.646. 0.184.
    RES60A610 12.5. 20.5. 10.642. 0.184.
    RES60A100 12.5. 12.5. 10.636 0.184.
     
    分压器耗散的功率乘以 RθJA 可得出自发热的估算值。  自发热引起的温升加上环境温度得出估算的结温。
    TJ =θJA + PD(μ s)
    对于每个比率:  
    器件型号 RHV (MΩ)  kΩ(μ V) Rtotal_MIN (MΩ) Pmax  (W) 25°C 处的 TJ 125°C 处的 TJ
    RES60A145 12.5. 86.2. 10.698 0.183. 45.23 145.23
    RES60A210 12.5. 59.5. 10.676 0.184. 45.27 145.27
    RES60A315 12.5. 39.7. 10.659. 0.184. 45.30 145.30
    RES60A410 12.5. 30.5 10.651. 0.184. 45.32 145.32
    RES60A500 12.5. 25 10.646. 0.184. 45.32 145.32
    RES60A610 12.5. 20.5. 10.642. 0.184. 45.33 145.33
    RES60A100 12.5. 12.5. 10.636 0.184. 45.35 145.35

    总而言之、只要电路板散热足够、 RES60 的结温不会超过 150C 、即使在  125°C 的最高环境温度下工作、建议的最高直流工作电压和尽可能低的总电阻也是如此。 最重要的限制因素是保持在器件的建议工作电压范围内、并遵循 PCB 布局的最佳实践、以确保电路板良好散热。

    此致、

    Alex Curtis