This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:使用已知的传感器温度响应进行校准

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117, PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1613409/pga309-calibration-with-a-known-sensor-temperature-response

器件型号: PGA309
主题中讨论的其他器件: XTR117、

我正在开发称重传感器。 我的实现方案将 XTR117 电流环路输出与 PGA309 一起使用、这非常符合参考设计 SLAU526。 我们的每个器件都具有非常相似的温度响应、因此为了在校准期间节省时间和精力、我想将自己预定的温度补偿值写入 EEPROM。 目标是省去使称重传感器达到温度并在多个温度下执行完整校准所需的时间和精力。 我希望能够在室温下执行所有未来校准、同时仍保持在之前温度校准中捕获的温度补偿。

是否有允许我这样做的现有流程? 或者、我是否需要首先在室温下校准传感器、然后将温度值单独写入 EEPROM? PGA309EVM 程序中的传感器仿真是否可用于人为地修改温度下的校准、以便允许我们在室温下写入温度响应信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我会首先在室温下校准传感器、并将温度值单独写入 EEPROM、如用户指南(第二部分): PGA309 UG 第 67 页所述

    这样可确保正确配置 EEPROM 的第一部分:  

     PGA309EVM 已经组装了 XTR117、我会首先订购 EVM 作为原型、以查看它是否适合您的系统。 下面是原理图: PGA309EVM-USB 原理图

    祝您一切顺利、
    Carolina