This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:如何使用 TAS2110 负载诊断功能来确定扬声器阻抗

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1611040/tas2110-how-to-use-tas2110-load-diagnostic-to-determine-speaker-impedance

器件型号: TAS2110
Thread 中讨论的其他器件: TAS2562

大家好:

我使用的是 TAS2110 智能放大器、想要使用它 负载诊断 特征以确定 扬声器阻抗 方框图。 我已经浏览了数据表和应用手册、但我仍然不清楚推荐的程序以及结果的准确性/限制。

我想要实现的目标是:

  1. 正确触发 TAS2110 负载诊断例程。
  2. 读回器件报告的任何参数。
  3. 将这些读数转换为实际值 阻抗估算

问题:

  1. 到底是什么 顺序 (寄存器写入/命令)、以便在 TAS2110 上启动并完成负载诊断?
  2. 那个 状态/结果寄存器 提供阻抗相关值、以及该值应如何 缩放 还是转换为欧姆?

提前感谢!

—卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我将查看您的问题、并在几天内提供更多信息。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ivan Salazar :
    希望您做得好。

    接下来我会跟进前面讨论的问题。 您提到过、我们会在几天内提供更多信息、我只想检查一下是否有更新或者反馈的预计时间线。

    提前感谢您。

    此致、
    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    抱歉、我找到了此器件的 EVM、明天将执行一些测试、之后会再来给您。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    很抱歉、直到现在我才意识到 TAS2110 不具有 IV 检测功能、因此负载诊断例程无法运行。 数据表中简要提到此功能是 TAS2562 的残留物。

    因此、在短路情况下、TAS2110 上无法进行负载诊断、因为该器件无法检测扬声器并检查阻抗。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师