This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4062:THS4062 建议替换具有低压摆率

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1614947/ths4062-ths4062-recommended-replace-has-low-slew-rate

器件型号: THS4062
Thread 中讨论的其他器件: OPA2891

由于停产、我需要替换 THS4062ID。 TI Web 工具建议使用 OPA291DR、但该器件只具有 1/4 的压摆率。 THS4062CDR 是一个很好的选择吗? 似乎具有相同的规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

     THS4062CDR 是同一器件、但我们会推荐较新设计的替代方案。 如果 OPA2891 不具有您所需的压摆率、我很高兴能够查看我们的产品系列。 您能分享一下设计的电源要求吗? 您需要 30V 器件还是可以使用较低电压的选项? 您还有同样的压摆率和/或大信号带宽要求吗? 最好在我们的产品系列中筛选这些信息、以获得更好的解决方案。

    此致、

    Ignacio