This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221EVM:通道 1 无法正确测量分流电压

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1614963/ina3221evm-channel-1-does-not-measure-shunt-voltage-correctly

器件型号: INA3221EVM

主席:

我正在使用 EVM 板、通道 1 始终能够正确测量总线电压、但测量的分流电压出错。

将电路板连接到数字电源 (Rigol DL3021) 和数字负载 (Rigol DP711)。 该板通过 I2C 总线连接到 Arduino、由 Arduino 供电。 我有一个定制电路板、其中包含 3 个电路 (A、B 和 C)、每个电路都具有单独的分流电阻器以及开关和保险丝。

  • 无论施加的电流如何、通道 0 (IN 1) 分流电压都保持恒定的 8E-5V。 我的工作电流从 0.1A 上升到 3A。
  • 我测量了多个位置(包括直接位于分流电阻器上的位置和每个 EVM 测试点)的压降。 每个都显示一个随电流变化的合理分流电压。
  • 通道 0 的行为与电路 A、B 和 C 一致
  • 通道 1 和 2 都使用所有 3 个电路进行准确测量
  • 我已经确认该电路板使用的是模式 7。  
  • 我已确认每个通道均已启用

我是否缺少设置或其他设置? 感谢您的任何帮助、

V/r

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    这种行为绝对是奇数的、听起来像是一个潜在的硬件问题、通道 1 上的 IN+/-引脚要么短路或断开、导致器件无法正确测量通道 1 上的分流器(尤其是当您手动测量分流器本身上的精确电压时)。 您能否仅在 EVM 上的输入之间进行电阻测量、看看通道和通道 2 和 3 之间是否存在显著差异?

    Louis