This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7101:最大功耗

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1614732/lmc7101-maximum-power-dissipation

器件型号: LMC7101

您好:  

 

您能否提供 LMC7101BIM5/NOPB 的最大功耗?

谢谢

 

此致、

Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    封装本身允许的最大功率耗散由封装的结温最大值 (150°C) 和热阻 (193.5°C/W) 决定、这是环境温度的函数。   有关更多详细信息、请参阅 AN-336 了解集成电路封装电源功能。  

    对于 25°C 的环境温度 :(150°C、- 25°C)/ 193.5°C/W = 0.646W

    此致、

    Alex Curtis