This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253:INA253A1:串联连接

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1614050/ina253-ina253a1-series-connection

器件型号: INA253

如何将多个 INA253A1 与 10A 电流源串联以实现多个增益级 200mV/A、以便最终输出电压将为 2V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinlin、

    这将不起作用。   为什么不使用 INA253A2 来获得 200mV/A 的电压?  您不能使用它的原因是什么?