This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6041:LMC6041 问题确认

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1614132/lmc6041-lmc6041-issue-confirmation

器件型号: LMC6041

尊敬的团队:

LMC6041IMX 用于最大增益为 500G 的 TIA 电路。

LMC6041 以前与插件一起封装、但后来插件被停止使用并替换为表面贴装封装、这导致了问题。

运算放大器电源+6V、–4V。

输入+2V、在同一方向上放大 2 倍、正常输出+4V。 右侧轨道上有一小部分异常输出功率+6V。

它是否与新的运算放大器制造工艺和参数变化有关?

请帮助确认原因、谢谢!

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    500g 是非常高的 TIA 增益、您需要非常小心电路板上的漏电流。  我们有一个很好的应用程序。 请注意、此处介绍了低电流测量的测量结果和挑战

    www.ti.com/.../sboa597.pdf

    话虽如此、我不确定 您是否说材料有问题、或者新封装有问题?   

    、但后来这些插件被停止使用并替换为表面贴装封装、从而导致问题。

    表面贴装封装肯定会导致电路板上出现更多泄漏。  如果这是他们第一次设计采用新封装的电路板、则很可能是导致漏电的原因。  新芯片的输入偏置电流应与旧芯片相当或更低。  请告诉我您的反馈、我们可以进一步探究。

    此致、
    Mike