This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855 — 运行 PSpice 仿真时遇到问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1613689/opa855-opa855---trouble-running-pspice-simulations

器件型号: OPA855

您好:

我在使用从 Texas Instruments 网站下载的 OPA855 PSpice 模型时遇到问题。

即使使用非常基本的测试电路(例如简单的同相放大器)、仿真结果也没有意义。 在某些情况下、我得到~8V 的输出电压、而放大器由单个+5V 电源供电 (VCC = 5V、VEE = 0V)。

我已经确认:

  • 子电路已正确实例化 (OPA855 IN+ IN- OUT VCC VEE)、

  • 电源电压遵循数据表、

  • 输入保持在合理范围内。

尽管如此、输出显然会超过电源轨。

是否有推荐或验证的 OPA855 PSpice 测试原理图、或者在 PSpice 中使用此模型时有任何特殊注意事项?

提前感谢您的帮助。

此致、

罗曼语。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Romain,

     感谢您提供详细信息。 如果您使用 PSpice for TI、是否 可以尝试直接从库中放置符号:

     如果使用其他版本的 PSpice、您能否尝试下面附加的 PSpice 工程、并告诉我它是否适用于您的最终版本

    e2e.ti.com/.../sbomb43d.zip

    谢谢您、
    Sima