This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07:op07c 阻抗对称性问题

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1613615/op07-op07c-impedance-symmetry-issue

部件号: OP07

Op07c 引脚 4 和 7 分别连接到 V++5V 和 V - GND。 引脚 1 和引脚 8 挂起。 分别测量 1 对和 8 对的 GND 电压。 它们是否应该是相似的值? 我当前进行的引脚 1 测量为 4V、引脚 8 测量为 0.5V。 您能帮我分析一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试期间 IN+/IN−引脚上的电压是多少? 您需要确保流经两个分压器的电流相同。

    在任何情况下、失调电压引脚和 V+之间的电阻都应相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhang、

    请显示一个原理图、其中列出了输入、输出和电源电压。  包含连接到该器件的所有元件。

    艺术